This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:iwr1443 ES3.0雷达板组件脱落

Guru**** 2770115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/857068/iwr1443boost-iwr1443-es3-0-components-of-radar-board-fall-off

器件型号:IWR1443BOOST

   安装 IWR1443 和 DCA1000 EVM 的固定支架时、我意外地让 IWR1443 板上的组件脱落(可能是芯片电阻)、 图片中的绿色框中显示了受影响的确切部件。  

    现在、我正在使用 IWR1443 和 DCA1000进行 ADC 数据收集实验。如果没有这两个组件、这会影响实验吗?

     如果我继续使用它、是否会导致雷达板烧坏?    如果没有、如何申请售后维修?

(由于组件脱落、我不敢打开电源、因为担心电路板会受到更严重的损坏。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我已经要求一位专家对此进行研究、我们下周某个时候应该会为您提供答案。

     

    谢谢、

    Akash