This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP112:需要澄清环境温度测量

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/857268/tmp112-need-clarification-on-ambient-temperature-measurement

器件型号:TMP112

海  

首先、非常感谢您阅读我的查询。

我正在开发一款需要温度传感器来测量环境温度的器件。 在搜索时、我找到了器件型号为 TMP112A 的 I2C 温度传感器。 TI 的应用手册(《温度感应工程师指南-第3章》)中建议使用该方法。

我的问题是、它是否适用于环境空气温度测量? 如果是、考虑到器件将具有外壳、您能否建议相同的布局准则。

此致、

Dhananjayan K.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhananjayan、

    感谢您的提问。

    TMP112是环境温度测量的理想选择。 以下是测量环境温度的一些通用指南:

    1. 将温度传感器尽可能远离电路板上可能产生热量的其他组件(例如处理器、FET 等)放置
    2. 在传感器周围放置一个部分切口、以减少传感器周围的热质量。
    3. 由于您的器件位于外壳中、因此您需要一种与外壳外部环境交换热量的方法。 此外壳是否具有用于空气交换的通风口?

    请查看 本文档 、了解有关如何测量环境空气温度的一些更具体的指南。 如果您有任何其他问题、请随时提问。  

    此致、
    Brandon Fisher