请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443BOOST 尊敬的 TI
我正在尝试使用 IWR1433生命体征演示来获取呼吸信号。
在开发人员指南中,每帧被配置为具有2个线性调频脉冲,并且只有帧中的第一个线性调频脉冲用于处理。 因此、我认为、如果所有帧都发送到我的 PC、我获得的帧索引应该会继续。
但是,当我使用 vitalSmiss_demo_GUI.m 运行生命体征演示并在帧头中打印帧编号(在 Matlab 代码中命名为 globalCountTemp)时,我发现帧编号不会继续。
globalCountTemp 之间的差异如下所示:
每个帧指数之间的差异波动、并不总是保持为1。 我计算时间 T =(最后一个帧索引-第一个帧索引)/20fps、 T 在实际运行时间内是正确的。 这使我感到困惑、例如、第13帧和第21帧之间的帧在哪里? 丢失或隐藏? 如何获取所有帧?
非常感谢您的帮助!