This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:AWR1243和 FPGA 之间的 CSI2通信

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/852986/awr1243-the-csi2-communication-between-awr1243-and-fpga

器件型号:AWR1243

您好!

最近正在开发的产品使用 AWR1243、我使用 FPGA 在 CSI2中与其通信。 FPGA 的器件型号为 XC7K325TFFG900 (Xilinx)。

我在 FPGA 中使用 CSI2 IP 内核、但 IP 内核报告 SOT 错误、无法正确获取数据。

我有以下问题、希望得到解答:

SOT 错误的原因

AWR1243的 CSI2接口如何连接到 FPGA?

此致、

射线 TOMS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CSI2接口是标准接口。

    您是否与 AWR1243传感器进行了正确的 SPI 通信以对其进行初始化并启动 CSI2通信?

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此主题、因为5天内没有活动

    谢谢你

    Cesar