This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:与 mmWaveICBoost 修订版的兼容性 A

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/854691/iwr6843aopevm-compatibility-with-the-mmwaveicboost-rev-a

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOST

尊敬的专家:

我正在考虑购买 IWR6843AOPEVM 用于我们的研发项目。 它是否与载板 mmWaveICBoost 修订版配合使用 A 表示原始数据采集?

请查看 http://www.ti.com/tool/IWR6843AOPEVM 上的可用文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它指修订版 b 仅限。  

    谢谢、

    Timofey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timofey、

    是的-它应该起作用。 当 NRST 被置为有效时、Rev A 和 B 之间的主要差异是 RC 时间常数的增加。 这是为了确保锁存正确的 SOP 模式。 如果您确保在更改 SOP 模式或通电后每次都切换 NRST 开关、则使用版本 A 不会出现问题

    Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美,谢谢 Amanda!