请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843ISK 主题中讨论的其他器件:IWR6843、 MMWAVEICBOOST、 DCA1000EVM
大家好、
我已经阅读了一篇有关 RS232与 IWR6843连接不好的相关文章、我想知道如何解决这个问题。 我的 curretn 方案是:IWR6843 + MMWAVEICBOOST + DCA1000EVM 板、SOP 处于功能模式、DCA1000EVm 选择 Radar_5V_IN 开关模式。 现在、我可以看到 FTDI 已连接、但在尝试连接 RS232时、我无法使其正常工作。 这是正确的做法吗?
BR、
Gorka