This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:AWR1443BOOST

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/825195/awr1443boost-awr1443boost

器件型号:AWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHAWR1443

你(们)好  

我遵循 "手势识别-滑动示例"的说明。 在其他工程师的帮助下、我来到了第4部分。 执行实验"。

问题出在这里。 按照我尝试的第一种方法在 EVM 上执行编译的代码的说明进行操作。

但我找不到二进制文件"xwr14xx_MOTEST_LLOW_LARM.bin"、就像它所说的那样。 在我的工作区方向、如下所示、

我只有'xwr14xx_MOTEST_LOW_MSS.bin'、它们显然是不同的、加载映像失败。

有人知道如何解决这个问题吗?

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将需要使用 UNIFLASH 工具并将"xwr14xx_MOSTE_SLACK_MSS.bin"刷写到 AWR1443器件。 如果您尝试使用 CCS 加载此二进制文件、则不起作用。

    谢谢、

    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu:

    感谢您的建议、我在关闭 CCS 后成功刷写了文件。  
    非常感谢!

    此致

    David