This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7201-ZAX-EVM:如何检查 TDC7201-ZAX-EVM 板是否正常工作?

Guru**** 2550550 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7201, MSP-EXP430F5529LP, TDC7201-ZAX-EVM, TDC7200, TDC7200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/817113/tdc7201-zax-evm-how-to-check-the-tdc7201-zax-evm-board-is-working

器件型号:TDC7201-ZAX-EVM
主题中讨论的其他器件:TDC7201MSP-EXP430F5529LPTDC7200TDC7200EVM

尊敬的 TI:

我在 演示示示示示例中使用完全相同的参数、但我没有得到时间测量。 我确定有来自电路板的触发器、因为我可以看到两个信号在我单击"Start graph"按钮时被延迟隔开。 (请参阅随附的文件 CH1=开始;CH2=触发器;CH3 = stope2e.ti.com/.../tek0002.tife2e.ti.com/.../0184.tek0001.tif)

软件安装正常、除了 COM 编号之外、我在设备管理器中有相同的行。 固件升级也正常、无错误消息。 请注意、在执行升级过程时、TDC7201板未连接到 MSP-EXP430F5529LP 板、因为在将 USB 电缆插入 PC 时、我需要按下 S5按钮(BSL)。

您能否向我发送一个良好的 TDC720xEVM-Firmware-v2.07.txt 文件、以检查它是否不是我的问题的根源?

我还订购了一款全新的 TDC7201-ZAX-EVM...

此致、

Antoine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antoine、

    启动和停止之间的延迟与您在 GUI 中显示的延迟不相同、对吧?

    我假设从信号发生器和 GUI 输入的相同输入条件开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、两个 µs 之间的延迟在完全相同的条件下为19 μ s。 连接是货物、我逐个检查所有电缆。 我 µs 在 START 信号之后600ns 以及在 STOP 信号之后19 μ s 看到触发信号。

    我已将此板退回 Farnell 并购买了新板。我的函数发生器将于本周五到达、以便我可以测试新板并随时通知您。

    e2e.ti.com/.../5102.tek0001.tif

    e2e.ti.com/.../0882.tek0002.tif

    最棒的

    Antoine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antoine、

    很抱歉、我将在明天向您发送用户指南中所述的条件寄存器映射。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antoine、

    我已附上设置寄存器文件以及 TDC7200 ZAX EVM 上的工作条件图、如用户指南中所述。

    e2e.ti.com/.../TDC720x_5F00_Setup.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bharat、

    我`m 错过了什么! 我n`t 所有设置并加载您的配置文件、但它仍然能够与我的新 TDC7201-ZAX-EVM 板配合使用。

    重新检查所有步骤:

    我有一个很好的 LaunchPad MSP-EXP430F5529LP

     -所有 BNC-SMA 电缆

    -软件安装:我有"C:\Program File (x86)\Texas Instruments\TDC720xEVM"文件夹;固件 TDC720xEVM-Firmware-v2.07.txt 文件已上传到 MSP430 launchpad (结果与第4.2节中的图2相同,只是固件升级应用程序中有错误: 我按住 S5按钮、而不是应用程序中的 S3)。 在此步骤中、注意 TDC7201电路板未连接到 Launchpad。

    -断开 USB 与 Launchpad 的连接、并将 TDC7201板连接到 J1和 J2。 重新连接 USB、Windows 在 COM6上检测 TDC7200EVM、在 COM7上检测 UART1、在 COM8上检测调试。

    -我`s 来自 TDC7201电路板的触发信号、我有来自双通道函数发生器的启动和停止信号、配置与用户指南中的配置相同。

    -连接与第5.1节的图6相同。 跳线 JP1和 JP2已关闭。

    我还尝试启用和禁用三个中断屏蔽

    我在这里向您发送固件 txt、如果您可以检查它是否适合您。

    此致、

    Antoine

    e2e.ti.com/.../TDC720xEVM_2D00_Firmware_2D00_v2.07.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bharat、

    仅供检查:MSP430 Launchpad 上的所有跳线默认为:仅 RTS 和 CTS 未连接?

    谢谢、

    Antoine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bharat、

    我在另一台装有 Windows 7 32位的 PC 上尝试

    -下载 snac068e.zip,然后解压缩、安装并重新启动 Windows。

    n`t 固件升级不适用于 TDC720xEVM GUI 应用。 我必须使用 BSL_USB_GUI.exe 成功升级固件。 在这一步中、当插入电路板时、Windows 在 COM3上检测到 TDC700EVM、但 UART1和 Debug 为n`t μ s (器件管理器中标记为黄色)。

    因此、我继续使用 TDC720xEVM GUI、它在启动时检测到电路板没有错误。 但测量值都是0和0.0000。

    -我安装 UART1和 Debug 的驱动程序,文件 DPinst.exe 可能是我在论坛的某个位置找到的! Windows 在 COM4和 COM5中重新对它们进行侦察。

    -重做并始终得到0和0.0000

    我`s 用户指南中遗漏了一些内容。

    此致、

    Antoine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anotoine、

    由于此问题有2个线程处于打开状态、因此我将关闭此处的此 TT 并对另一个线程做出响应。