This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:使用 Tera Term 正确设置串行端口(UART)通信

Guru**** 2644555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/825382/awr1642boost-correct-settings-for-serial-port-uart-communication-using-tera-term

器件型号:AWR1642BOOST

大家好、

我不想使用 Visualizer GUI、而是想使用 Tera Term (4.103/ Tera Term Pro 2.3)通过 CLI 运行毫米波演示(SDK 3.2)。

我认为我发送了正确的命令来配置 EVM、因为每行都使用"Done"进行确认、并且只要我通过连接到 CFG 端口的实例发送 sensorStart 命令、与数据 COM 端口连接的 Tera Term 实例就会开始显示(二进制)数据。 但是、我担心接收到的数据是错误的、因为它不包含魔术字0201 0403 0605 0807、我通常在使用可视化工具(记录开始函数)记录的数据中看到该神奇字。

那么、我是否缺少任何内容? 我配置了正确的波特率、但我不确定 Tera 项中的其他参数、例如奇偶校验位或停止位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    无需特殊设置- Tera Term 默认值通常正常(无奇偶校验、1停止位、无流控制)、并确保您以二进制形式进行日志记录。

    您能否仔细检查通过 CFG 端口发送的命令与 Visualizer 发送的命令?

    此致、

    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    我没有记录输出、尤其是没有记录为二进制文件。 相反、我复制并粘贴了 Tera Term 中显示的消息、并在十六进制编辑器中查看该消息。 这大概是我错的地方。 使用 Tera Term 的日志函数(启用了二进制文件)确实解决了我的问题、因此非常感谢!