您好!
1)根据下面的链接、对于11位、5个 LSB 位是否为零。 我不这么认为。 即使我看到的值是5 LSB 位。 请确认。
2) 2)小数点后的一位数字表示正常、如果要存储从温度寄存器[0:15]读取的值、则以下方法是否正常。
a)以14位分辨率进行采样。
b)将温度[0:15]寄存器的右上位移5位。
c)存储11位、并在需要时使用以下数学运算来计算实际温度值。
((11位温度值)/2 ^ 11)*165)-40
其中2 ^ 11为2048
我希望小数点后的单位精度。 (例如:12.1)
谢谢、此致
Vishnu Beema