This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:1642

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/823136/awr1642-1642

器件型号:AWR1642
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

现在,我们根据 awr1642 bootload 文档,开发刻录闪存工具遇到了几个问题。

1、我们发送了写入数据、但没有收到 ACK 响应。 继续发送获取状态命令命令、不会接收状态响应。 通常、接收 ACK 也会接收状态响应。

2、另一个问题、bootload burn 命令的校验和不起作用。 也就是说、当我们发送命令时、无论校验和位如何、都可以将该命令正确写入雷达。 最后、雷达也可以正常启动。  例如、写入 闪存 命令、校验和可以通过写入任何值来写入数据、存在 ACK 响应信号

3、如果 bin 文件大于512K、小于1M。 512K 以上的器件会自动写入镜像2、因此在启动时、程序会自动进入镜像2加载?

此致。

qyzhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该 UART 的波特率是多少?  

    2.即使 ACK 应答返回 wrond 校验和,您是否也会这样说?

    3.如果文件大于512KB,则将写入下一个512部分。

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用 UART 波特率115200;

    使用 ACK 响应返回 wrond 校验和;

    如果我们需要反向区域启动、我们必须使用 SBL (第二个引导加载程序)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参考毫米波传感器的 Uniflash 背景脚本、该脚本将帮助您实现自定义闪存器。

    您可以在以下位置找到该脚本:C:\ti\uniflash_4.5.0\desktopdb\content\TIC扩音器\win\ccs_base\mmWave

    此致、

    Jitendra