This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC2114EVM:在 LDC2114 EVM 的寄存器重写后以独立模式运行

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC2114, LDC2114EVM, LDC0851, LDC1614-Q1, LDC1314-Q1, LDC2112, LDC1312, LDC1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/821299/ldc2114evm-operates-in-stand-alone-mode-after-register-rewrite-of-ldc2114-evm

器件型号:LDC2114EVM
主题中讨论的其他器件:LDC2114LDC0851LDC1614-Q1LDC1314-Q1LDC2112LDC1312LDC1612

我想独立运行 LDC2114EVM。 目前、LDC 2114 EVM 固件中的寄存器设置值在电源开启时加载。 是否可以向 LDC2114写入新的寄存器设置值? 我想以独立模式运行它、而不是在传感解决方案 GUI EVM 上运行它。 换句话说、它在 LDC2114EVM 未连接到 PC 的情况下运行。 当然、会写入新的寄存器设置值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以向 LDC2114写入新的寄存器值。 我建议您在不使用 MCU 的情况下构建设置、并将其连接到 LDC2114EVM 的 MCU 侧。 使用外部电源为电路板加电、使用 GUI 对所需的寄存器值进行编程、然后断开 LDC2114与 MCU 的连接。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 Kristin 先生

     

    感谢您立即回复。

     

    这意味着 LDC2114无需 MCU 即可运行。

    (您是否知道基本跟踪等所有功能也将起作用?)

    对于 LDC2114EVM、LDC2114安装板和 MCU (MSP430)安装板可拆分、因此在写入寄存器时、连接两个板并在重新写入寄存器后卸下 MCU 板。

    再次连接 MCU 板并打开电源后、将再次加载默认(在 MCU FW 中)寄存器设置。

     

    下面有两个请求。

    1请告诉我重新编写寄存器的具体程序。

    2是否有任何有关 LDC2114独立运行的文档?

     

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、所有内部算法都可以正常工作。 唯一不可用的功能是 I2C 通信、因为这本身就需要 MCU。  

    您可以使用感应解决方案 GUI 的"Registers"选项卡为器件写入首选的任何寄存器设置。 如需更多信息、请参阅 LDC2114EVM 用户指南。 写入寄存器后、MCU 应从 LDC2114上断开。 MCU 在连接到 LDC2114时不应进行下电上电、否则会使用默认寄存器值覆盖自定义寄存器值。

    我们没有编写任何有关在没有 MCU 的情况下使用 LDC2114的文档。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kristin 先生

    感谢您的快速回复。

    我明白了。

    如果 MCU 从 LDC2114断开、这意味着不会重写该寄存器?

    请允许我再问一个问题。

    ■使用独立时处理 LPWRB 引脚

    当将 LDC2114EVM 用作独立器件时 、我认为 LPWRB 引脚需要连接到1.8V 或 GND。 我是否需要为电路板 B 侧的电阻器 R33或 R35添加0欧姆、对吧?
    当 MSP430板再次安装在 LDC2114板上时、我担心从 MCU 到 LDC2114的 LPWRB 信号会受到影响。 电平转换器- U3的 LPWRB 端子可能会损坏。 如果存在保护电路、则可能不会出现问题。
    每次安装 MSP430板时、都要拆下 R33或 R35、这是一件胡胡胡胡言的事情。


    请给我一些建议。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 MCU 与 LDC2114断开连接、则不会重写寄存器。 但是、如果对 LDC2114进行下电上电、则寄存器将重新写入数据表中列出的默认值。

    您可以组装 R33或 R35、也可以将 LPWRB 穿孔连接器直接连接到1.8V 或 GND。

    虽然 LDC2114可以在没有 MCU 的情况下运行、但它实际上并不意味着在没有 MCU 的情况下永久运行。 预期运行情况是、LDC2114可在连接的 MCU 处于睡眠模式时以低功耗模式运行、然后在检测到按钮按下时发送信号以唤醒 MCU。 如果您正在寻找可在无需 MCU 的情况下运行的 LDC 器件进行按钮检测、我建议您使用 LDC0851。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

     

    >如果 MCU 与 LDC2114断开连接、则不会重写寄存器。 但是、如果对 LDC2114进行下电上电、则寄存器将重新写入数据表中列出的默认值。

     

    很抱歉,我不能理解你说什么。

    请查看以下内容。

    这是否意味着在连接 MCU 板并重新写入 LDC2114的寄存器值后、如果移除 MCU 板并再次为 LDC 板加电、LDC2114的所有寄存器值都将返回默认值?

     

    “LDC2114会关闭电源,然后再次打开电源,寄存器值始终返回默认值”“当 LDC 2114关闭时,一切都已关闭”

    这是什么意思吗?

    我认为不能在独立模式下使用 LDC2114电路板。

    有什么问题吗?

     

    LDC0851是一款独立的传感器 IC。 (LDC0851是一款无法连接到 CPU 的简单传感器。)

    我想这个。

    工作温度范围宽,“工作温度范围:-40°C 至125°C”。

    目前似乎只有 LDC1612-Q IC 可用于汽车、这是怎么回事?

    如果有其他汽车电感式传感器 IC、请进行介绍。

     

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对这种混乱表示歉意。 如果您想使用定制寄存器设置、LDC2114的寄存器必须由 MCU 配置才能运行。 配置完成后、只要 LDC2114通电、LDC2114就可以在没有 MCU 的情况下运行。 如果 LDC2114断电、其寄存器将恢复数据表寄存器映射中列出的默认设置。 任何定制寄存器设置都需要由 MCU 重写。 然而、LDC2114可在独立模式下使用其默认寄存器值运行。 对于许多简单的应用程序、这些默认设置将非常有效。

    我们还有 LDC1314-Q1、这是 LDC1614-Q1的低分辨率版本。 我们目前没有任何其他符合汽车标准的电感式感应器件、我们建议在新设计中采用这些器件。 这可能会在将来发生变化。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kristin 先生

    感谢您的快速而明确的回答。

    我理解您的说法。

    您会说、MCU 重新写入的 LDC2114寄存器设置将在电源再次打开时返回到默认寄存器值。

     

    LDC2112/2114规格表中的以下句子可能需要注释。

    www.ti.com/.../ldc2114.pdf

    1特性

    •支持独立运行、无需 MCU

     

    我将使用默认寄存器值对传感器的外观进行实验。

    是否有必要将传感器线圈的特性与目标距离相匹配、以便传感器能够在 LDC 的默认设置下正常工作?

     

    汽车兼容型 LDC 的更多信息

    目前、我已经了解到只有 LDC1312/1314-Q 和 LDC1612 / 1614-Q 是德州仪器(TI)的汽车兼容产品。 我们希望未来将开发各种类型的 LDC 作为汽车产品。

     

    此致