This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:通过 python /c++从 MRR 实验室读取数据的代码

Guru**** 2539010 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/823026/awr1843boost-code-to-read-data-from-the-mrr-lab-via-python-c

器件型号:AWR1843BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1843

我正在评估 AWR1843、并使用预编译的 MATLAB GUI 成功运行 MRR 实验。 我想使用在串行端口上生成的数据、并将其与来自其他传感器(激光雷达+ RGB 摄像头)的数据一起显示。 我可以使用 MATLAB 源代码对协议进行逆向工程、但如果有其他一些示例代码用于将数据从串行端口解析为检测帧数据结构、这对我非常有帮助。 有什么类似的东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对象数据采用 输出 x/y/z 坐标的 Q 格式。  

    请参阅 dss_main.c @ MRR_DSS_SendProcessOutputToMSS()中的 DSS 代码 。 "MMWDEMO_DSS2MSS_DEMBJ_READY"消息类型用于将经过处理的对象数据发送到 MSS、然后通过 UART 发送到外部实体。

    这将为您提供对器件报告的对象数据进行解码的合理想法。

    谢谢、

    Raghu