主题中讨论的其他器件:AWR1443BOOST、 AWR1642BOOST、 MMWAVEICBOOST、 AWR1642
您好!
我不熟悉德州仪器毫米波雷达传感器、因此我想在购买前提出一个积极的问题。
在我的研究团队中、我们希望购买 AWR1443BOOST (www.ti.com/.../awr1443boost) 或 AWR1642BOOST (www.ti.com/.../awr1642boost) 评估模块之一。 但是、对于我们来说、访问在 Rx 的射频前端输出处生成的射频波形的某种(任何类型)原始数据至关重要。 我的意思是 IF 域中的数字化波形。
根据我的理解、我们还需要购买 MMWAVEICBOOST (www.ti.com/.../MMWAVEICBOOST 承载卡平台)。 我知道这是一个必要的附加组件、也是访问传感器原始数据的第一步。 这是正确的、还是不需要 MMWAVEICBOOST 来访问传感器的原始数据?
从那里、我了解到第二步应该是购买 DCA1000EVM (www.ti.com/.../DCA1000EVM) 数据采集卡。 AWR1642BOOST 模块应连接到 MMWAVEICBOOST 的相应插头、然后 DCA1000EVM 模块还应通过数据总线连接到 MMWAVEICBOOST。 这样、用户就可以访问 AWR1642BOOST 的原始数据。
但我的问题是、MMWAVE-DEVPACK 怎么样(www.ti.com/.../mmwave-devpack)。 后者的描述表明、访问原始数据也很好。 但它与 DCA1000EVM 模块有何关系? 我们是否需要两者来访问原始数据? 那么、我们总共需要4个模块(AWR1642BOOST + MMWAVEICBOOST + DCA1000EVM + MMWAVE-DEVPACK)? 还是 MMWAVE-DEVPACK 和 DCA1000EVM 是等效的、因此我们应该只选择其中的一个? 如果是这种情况、如果价格标签不是问题、DCA1000EVM 可能是更好的选择?
总之、我的问题可能是:为了从雷达传感器全面访问 AWR1642BOOST 原始数据、我需要使用哪种其他硬件?
- DCA1000EVM 就足够了吗?
- DCA1000EVM + MMWAVEICBOOST 是否正常? 与单独的 DCA1000EVM 相比、我是否能获得更多的功能?这可能是什么?
- DCA1000EVM + MMWAVEICBOOST + MMWAVE-DEVPACK?