This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:辐射图测量和计算 dBFS

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/821216/iwr6843isk-radiation-pattern-measurement-and-calculation-of-dbfs

器件型号:IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件:MMWAVEICBOOSTIWR6843

您好、支持团队、

请解释 ISK 天线辐射模式测量的更多详细信息吗?
通过查看 mmWaveICBoost 和天线模块用户指南中的图41至46、可以观察到的 dBFS 值约为96。
如何测量~96dBFS?
它是通过 IWR6843测量的吗?
如何计算~96dBFS?
在常规辐射图测量中、测试天线处的 E (I) RP 仅由 TX 侧测量。 假设 TX 输出功率已知、则通过与参考天线进行比较来获得天线增益。
"此处的角反射器保持在孔眼处、雷达以方位角/仰角平面旋转、并跨 Tx 和 Rx 组合绘制测量结果。 "似乎表示已测量并绘制接收信号强度以获得辐射图。

此致、
健弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katsuhiro、

    我已要求毫米波专家研究此问题、在接下来的几天内、有人应该会为您提供答案。

    谢谢、

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

      您是对的、 在常规辐射图测量中、测试天线的 E (I) RP 仅由 TX 侧测量。 通过与参考天线进行比较来获得天线增益。

    对于辐射图、用户指南上的测量是使用距离雷达已知距离的角反射器完成的。 反射功率使用 ADC 进行测量。 对于方位角方向为-60至60度的情况、重复此测量;对于仰角方向、测量范围为-30度至30度。 保持孔眼作为参考值、辐射图在孔眼的任一侧绘制。 由于此测量包括辐射图的 Tx 侧和 Rx 侧、但 Tx 侧和 Rx 侧的天线是相同的。  96dBFS 不是绝对数、而是相对数、因为这包括 Tx 和 Rx 辐射模式。 对于6dB 射束宽度、您可以从孔眼中减去12dB (因为 Tx 和 Rx 是一起的)。  

    对于绝对 Tx 或 Rx 天线辐射图测量、您可以查看以下文章。  

    http://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/p/749295/2775143#277514

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chedthan、

    非常感谢 您提供了清晰的答案。 我理解您的解释。 另一篇文章中的绝对辐射图测量也很好地参考了我。

    此致、
    健弘