This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:DataCaptureDemo_xWR 脚本中 LUA shell 命令的文档

Guru**** 2680595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/822411/dca1000evm-documentation-of-lua-shell-commands-in-datacapturedemo_xwr-script

器件型号:DCA1000EVM

您好!

我们想知道 DataCaptureDemo_xWR.lua 脚本中是否有正在使用的 LUA 函数的任何文档、这些文档可在 C:\ti\mmwave_studio _02_00_00_02\mmWaveStudio\Scripts 目录中找到。

我们尝试将命令/函数实施到我们自己的脚本中、但我们不确定传递到这些命令/函数中的不同参数的重要性。

下面给出了我们要查找文档或函数实现的命令示例:

AR1.ProfileConfig (0、77、100、6、60、 0、0、0、0、0、 0、29.982、0、256、10000、 0、0、30)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    恐怕目前我们没有一个文档来描述所有可用的 LUA 函数、但毫米波 Studio 中的内置 Lua Shell 中提供了有关每个函数的一些基本帮助。 例如、运行"help ar1.ProfileConfig"可获取此函数的参数列表。

    大多数函数将一对一映射到 ICD 中描述的 API。 ICD 描述每个参数。 此外、mmWave Studio GUI 以更直观的方式显示所有这些参数、使用 GUI 更容易进行更改并将相应的 LUA 命令从输出窗口传输到脚本。

    mmWave Studio 的未来更新将在一个位置包含有关可用 LUA API 函数的文档。

    此致、

    Anand