This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK-ODS:IWR6843ISK-ODS 在毫米波雷达成像解决方案中有哪些缺点会限制它?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK-ODS, IWR6843ISK, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/820168/iwr6843isk-ods-what-are-the-shortcomings-of-iwr6843isk-ods-that-limit-it-in-mmwave-radar-imaging-solution

器件型号:IWR6843ISK-ODS
主题中讨论的其他器件: IWR6843ISKIWR6843

您好!

我正在使用 IWR6843ISK-ODS 并希望开发3D 网格。 我认为可以用较差的角分辨率来实现它、但不知道如何实现它。

在大多数讨论中、有人说应该使用 AWR 传感器来实现这一点。 AWR 和 IWR 的规格相似、但 此处提到的差异除外。 但是、如果我不担心分辨率会很高、我是否可以使用电流传感器?

如果是、您能否分享一些关于我如何做到这一点的见解?

如果没有、限制是什么、哪种 AWR 传感器最合适?

- Vinit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到您在上一篇文章中提出了相同的问题。 对于此电路板、反馈基本相同、对于3D 成像也是如此。

    此致、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢你的答复。

    我不确定您提到的是哪篇文章和哪个问题、因为这是我第一次提出有关雷达成像的问题。 如果您能引导我找到合适的帖子、帮助我使用 IWR6843ISK-ODS 构建3D 网格、我将不胜感激。

    如果您参考的是与原始问题相关的帖子、那么我想通知 TI、帖子中随附的所有 pdf 文件都指向错误页面。  

    - Vinit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    下面的链接帖子显示了如何将 IWR6843ISK 用于3D 点云。 这是您所说的3D 网格吗?

    https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/p/783000/2896402

    此致、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我不是指3D 点云。 我有兴趣使用 IWR6843创建 FoV 的3D 地图?

    有可能吗?  

    - Vinit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们目前没有这方面的示例。

    此致、

    查尔斯·奥