你好! 我有一位客户希望使用 TMP461、但对数据表中的 VIL 规格有疑问。 您是否能够帮助客户了解以下问题?
我对 TMP461数据表有疑问。 串行接口低电平输入电压。 该规格的最大值为0.45V、但 I2C 规格规定最大值应为0.8V 您能否验证数据表是否正确? 我们将其用于主器件具有0.4V VOH 最大值的应用、因此我们只有0.05V 的噪声裕度。
谢谢、
Meredith
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好! 我有一位客户希望使用 TMP461、但对数据表中的 VIL 规格有疑问。 您是否能够帮助客户了解以下问题?
我对 TMP461数据表有疑问。 串行接口低电平输入电压。 该规格的最大值为0.45V、但 I2C 规格规定最大值应为0.8V 您能否验证数据表是否正确? 我们将其用于主器件具有0.4V VOH 最大值的应用、因此我们只有0.05V 的噪声裕度。
谢谢、
Meredith
谢谢 Josh! 后续问题....
因此、对于 VDD=3.3V、I2C 规范的 Vil (最大值)= 0.99V、这使得 TMP461规范的 Vil (最大值)= 0.45V 甚至超出了我所描述的规范? 或者、由于 TMP 数据表的 VDD=1.7V 至3.6V、是否存在换算系数? 即使在 VDD=1.7V 时、I2C 规格也将为0.51V。 那么、TMP 器件是否超出 了 I2C 规格?
谢谢、
Meredith