This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP461:数据表中的 VIL 规格与 I2C 规格

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP461
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/821104/tmp461-vil-spec-in-datasheet-vs-i2c-spec

器件型号:TMP461

你好!  我有一位客户希望使用 TMP461、但对数据表中的 VIL 规格有疑问。  您是否能够帮助客户了解以下问题?

我对 TMP461数据表有疑问。 串行接口低电平输入电压。 该规格的最大值为0.45V、但 I2C 规格规定最大值应为0.8V 您能否验证数据表是否正确? 我们将其用于主器件具有0.4V VOH 最大值的应用、因此我们只有0.05V 的噪声裕度。  

谢谢、

Meredith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meredith -

    这是 I2C 规格的屏幕截图。 注释1和注释2一起添加到这些行中。

    请注意、VIL 最大值为0.3 *工作电压(VDD)、VIH 最小值为0.7 * VDD

    [1]一些传统的标准模式器件具有固定的输入电平 VIL = 1.5V、 VIH = 3.0V。请参阅组件数据表。
    [2]最大 VIH =  VDD (max) + 0.5V 或5.5V、这是较低的值。 请参阅组件数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Josh!  后续问题....

    因此、对于 VDD=3.3V、I2C 规范的 Vil (最大值)= 0.99V、这使得 TMP461规范的 Vil (最大值)= 0.45V 甚至超出了我所描述的规范? 或者、由于 TMP 数据表的 VDD=1.7V 至3.6V、是否存在换算系数? 即使在 VDD=1.7V 时、I2C 规格也将为0.51V。 那么、TMP 器件是否超出 了 I2C 规格?

    谢谢、

    Meredith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅雷蒂丝-  

    I2C 标准的 VIL 设置为0.3*VDD、而您的选择是0.3*3.3VDC = 0.990...但是、如果 VIL 最大值的器件规格限制为0.45V、则它仍在 I2C 规格范围内。