This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:毫米波雷达

Guru**** 2480815 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443BOOST, IWR1443BOOST, AWR1642BOOST, UNIFLASH, AWR1642, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/817155/awr1443boost-mmwave-radar

器件型号:AWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: IWR1443BOOSTAWR1642BOOSTUNIFLASHAWR1642AWR1443

 

2017年11月左右购买的三块评估板无法正常工作。 我的同事在购买时打开了两块板 AWR1642BOOST 和 IWR1443BOOST、它们工作正常。AWR1443BOOST 第三个器 件与我一起使用、仅在过去4周内开启。 我无法与设备通信;XDS 110应用程序和数据端口均被识别 为 COM3。 我从笔记本电脑转移到了台式机、唯一的改变 是 COM3和 COM4、没有端口号。 我的同事再次尝试了其他两 块板、无法与它们通信。 我们尝试了许多不同的操作、包括按照用户指南中的建议下载 Emupack。
我们想了解 TI 是否进行了任何软件更改、以及器件无法正常工作的原因。  2018年、我们还购买了其他功能型 AWR1642BOOSTS。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不应存在影响连接的任何更改。 因此您无法看到两个 COM 端口。 是这样吗?

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在不工作的电路板上、器件管理器中是否显示了两个 COM 端口"XDS110 Class Application/User port"和"XDS110 Class Auxiliary Data port"?

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、未 定义端口号。 已在笔记本电脑和台式机上尝试(Windows 10)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个端口都显示为"COM 3在我 的 Windows 10 笔记本电脑上、COM 3和 COM 4在我的 Windows 10桌面上;没有实际的端口号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lincoln、

    两个端口的编号应不同。 您能否手动更改 COM 端口号并共享设备管理器的屏幕截图?

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     作为更新、我从笔记本电脑切换到台式 机、端口显示为 COM 3和 COM 4 (而笔记本电脑上的 COM 3则不同)。 仍然没有端口号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lincoln、

    您能否澄清一下"仍然没有端口号"是什么意思? 您在设备管理器中看到 COM 3和 COM4作为两个 XDS110端口吗? 您需要在 Uniflash 工具中使用应用程序/用户 COM 端口号。

    顺便说一下、2017年11月1443器件很可能是较旧的 ES2.0芯片版本、因为它是早期预量产器件、因此不再支持它。 您需要购买1443器件的更新版本(ES3.0生产版本)。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的输入。  

     我们进一步使用了用于 评估 AWR1642升压转换器的 PC。 COM 端口现已识别为 COM 5 (Congig)和 COM6 (Data)。  我们按照步骤操作,这次计算机继续运行,并显示消息. 连接到目标、从未连接过。

    我将包括一些屏幕截图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果是 AWR1443 ES2.0样片、则当前的 OOB 应用将不适用于该版本的器件。 您可以查看器件上的标记并将其与以下文档中的详细信息进行比较: http://www.ti.com/lit/er/swrz075c/swrz075c.pdf 、以验证您的器件版本是 ES2.0还是 ES3.0。

    此致、

    Vivek