This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20:焊接条件

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LM20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/818968/lm20-soldering-conditions

器件型号:LM20

大家好、员工

请在 LM20焊接方面提出问题

问题1:
将 LM20BIM7 (SC70)焊接到电路板时、
如果浸没在焊槽中、是否没有问题?
(将器件浸入焊接液层中)

问题2:
请告诉我是否有时间或温度限制

此致

自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain -  

    此器件数据表附录(背面)的第1页中有一个表格、其中一列标有"MSL 峰值温度"。  

    与许多器件一样、建议焊料曲线在260C 达到峰值-您可以在第4页的图3中看到该过程的图形表示。

    通常、SOT23封装可以进行波焊、但我认为通常不建议将其用于表面贴装组件-如果这是您描述的焊接工艺。