This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443:AWR1443

Guru**** 2559080 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/818101/awr1443-awr1443

器件型号:AWR1443
Thread 中讨论的其他器件: AWR1642

如何在执行2D FFT 后通过 CAN 获取距离和速度矩阵?

我使用的是 AWR1443、SDK 是 MMWAVE_SDK_02_01_00_04。

范围单元数:256

虚拟天线数:8.

多普勒频段数:16.

雷达立方体尺寸大约为:256*16*8*4=131072B 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    为此、您需要找到两个步骤的解决方案

    第一个实现可以连接而不是 UART、以发送任何调试数据以及目标数据。 为此、请参阅"CAN 上的对象数据" TI-Rex 实验。 此应用基于 AWR1642、您可以参阅 AWR1443器件、在 AWR1443中、它使用相同的 SDK CAN 驱动程序。

    2.通过 CAN 发送自定义数据、其中该自定义数据可以是距离/速度矩阵。 遵循 xwr14xx\MMW\main.c: MmwDemo_transmitProcesedOutput()函数,在该函数中,它将现有结构连接到通过 UART 接口复制。 在您的情况下、您需要附加所需的数据结构并通过 CAN 发送数据。

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何可用于"通过 CAN 传输对象数据"的示例代码?

    谢谢、

    Arun