This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP300:启动特性

Guru**** 692170 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/817138/tmp300-start-up-characteristic

器件型号:TMP300

我们有一个 TMP300、其中 TSET = 523K (跳闸点~ 107C)。 在室温(27C)下、我们看到了启动行为、其中 V+上升到12V、Vtemp 输出上升到~ 2V、对应于~ 150C、持续时间约为4-5毫秒。 之后(20msec +)、Vtemp 稳定 至~ 0.78V 或~ 28C。

在加电期间、器件是否在指定时间内不会提供准确的温度信息? 是否有方法对器件进行配置以避免在加电时发生误触发?

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    您是否有可以分享的原理图?

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出通过~ 2.5K 欧姆上拉至12V 电源

    12V 电源以12V/2ms 的速率启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    您能否如下面所示在 Tset 引脚上添加一个并联电容器、并查看问题是否仍然存在?

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TSET 线路和电阻器上使用和不使用0.1uF 时已尝试过压-温度仍然存在过冲、OUT 引脚被触发。 我们不需要一种方法来确保 OUT 引脚在加电期间不会被触发。

    请确认/告知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我发现了类似的 e2e 帖子、您可以在 这里看到

    启动时的输出行为将取决于电源斜坡。 您可以尝试改变斜坡速率、或添加更大的电源电容。

    Jalen