请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP300 我们有一个 TMP300、其中 TSET = 523K (跳闸点~ 107C)。 在室温(27C)下、我们看到了启动行为、其中 V+上升到12V、Vtemp 输出上升到~ 2V、对应于~ 150C、持续时间约为4-5毫秒。 之后(20msec +)、Vtemp 稳定 至~ 0.78V 或~ 28C。
在加电期间、器件是否在指定时间内不会提供准确的温度信息? 是否有方法对器件进行配置以避免在加电时发生误触发?
Steve