This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 不带 MMWAVEICBOOST 的 IWR6843AOPEVM

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/817879/iwr6843aopevm-without-mmwaveicboost

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOST

大家好。

我对评估 IWR6843AOPEVM 评估板感兴趣、但我不知道是否还需要购买 MMWAVEICBOOST、因为我有许多来自其他 DSP 板的 JTAG 器件。

 MMWAVEICBOOST 提供什么功能?  IWR6843AOPEVM 是否可以独立加载软件/编程/调试?

是否可以检查视频和同步雷达信号?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MMWAVEICBOOST 提供调试、原始数据采集连接、SPI 和天线板外设接口等。 在独立模式下、您可以访问 UART、刷写 EVM 并从 UART 端口获取数据。

    我建议使用 MMWAVEICBOOST 来完全访问所有功能

    有关更多详细信息、请参阅用户手册和原理图  

    此致、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你查尔斯!!

    我只需要 JTAG 调试和检查一些信号、我希望避免将另一个载板存储在架子上。

     在 IWR6843AOPEVM 上是否有任何方法可以使用外部 JTAG? 我不介意进行一些焊接

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    JTAG 调试只能使用 IWR6843AOPEVM 背面与载波配对的60引脚连接器来完成。 如果您有一个具有相似连接器和引脚的调试器、那么这应该起作用。

    此致、

    查尔斯·奥