Thread 中讨论的其他器件:AWR1843
您好!
我正在使用 AWR1843、并且我已将 CAN 驱动程序集成到 OOB 演示中。现在、我尝试通过 CAN 将标头数据发送到另一个节点。
但是、当我尝试这样做时、我会得到运行时异常。
[C674x_0] xdc.runtime.Main:"./objectdetection.c"、第417行:断言失败
xdc.runtime.Error.raise:终止执行
发送一些数据后、运行时会出现异常。我尝试以1Mbps 的速率发送数据。
问题可能出在哪里?
谢谢、
Vimal