主题中讨论的其他器件:LDC0851
尊敬的 TI 团队:
我们购买了 LDC0851、并检查了它的电流消耗。 在数据表中、它仅消耗140nA 的电流、但在关断模式下消耗50微安的电流(EN 引脚被拉至低电平)。我们能做些什么使其达到140nA。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
我们购买了 LDC0851、并检查了它的电流消耗。 在数据表中、它仅消耗140nA 的电流、但在关断模式下消耗50微安的电流(EN 引脚被拉至低电平)。我们能做些什么使其达到140nA。
谢谢你
您好!
感谢您分享您的原理图。 只需说明一下、当您将 ADJ 引脚接地时、您还移除了 R3、对吧?
我担心连接到 OUT 引脚(D3)的 LED。 OUT 引脚上的绝对最大电流为5mA。 当 OUT 变为低电平且二极管导通时,它看起来会将>10mA 的电流灌入 OUT 引脚(假设 Vdd =3.3V)。 如果 Vdd = 1.8V、则电流仍远接近绝对最大值。 您可能已损坏设备。 如果您有任何尚未测试的器件、我建议移除 D3和 R2并重新测试电流消耗。
此致、