This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC0851EVM:LDC0851中的关断电流

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC0851
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/850588/ldc0851evm-shut-down-current-in-ldc0851

器件型号:LDC0851EVM
主题中讨论的其他器件:LDC0851

尊敬的 TI 团队:

 我们购买了 LDC0851、并检查了它的电流消耗。 在数据表中、它仅消耗140nA 的电流、但在关断模式下消耗50微安的电流(EN 引脚被拉至低电平)。我们能做些什么使其达到140nA。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享您的原理图并阐明电流表的连接位置? 数据表中的关断电流不包括从 ADJ 引脚上的电阻分压器汲取的额外电流。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流表连接在 S2和电路板的 VDD 之间(即电池连接时)。  
    ADJ 引脚接地、在关断模式下电流消耗从50uA 降至7uA、但在关断模式下、我们仍然无法实现140nA 的电流消耗。
    即使移除了所有去耦电容器和感应线圈、芯片本身在关断模式下也会消耗7uA 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享您的原理图。 只需说明一下、当您将 ADJ 引脚接地时、您还移除了 R3、对吧?  

    我担心连接到 OUT 引脚(D3)的 LED。 OUT 引脚上的绝对最大电流为5mA。 当 OUT 变为低电平且二极管导通时,它看起来会将>10mA 的电流灌入 OUT 引脚(假设 Vdd =3.3V)。 如果 Vdd = 1.8V、则电流仍远接近绝对最大值。 您可能已损坏设备。 如果您有任何尚未测试的器件、我建议移除 D3和 R2并重新测试电流消耗。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经删除了 D3和 R2,但电流消耗仍然与上述相同(SD 模式下为9uA)。 我们提供的原理图来自 TI (EVM0851)。 在关断模式(SD)下是否有任何其他解决方案可达到140nA。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心等待。 您能否尝试移除开关并将 EN 直接短接至 GND?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉回复迟到了。 正如您所说的、我们已经完成了该操作、但电流保持不变。我们还能做些什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对延迟答复表示歉意。 您是否测试了多个器件? 您是否看到每个器件的电源电流相同? 关断电流是数据表中的典型规格、因此可以从标称值进行变化。 但是、如果没有任何器件在接近典型规格的任何位置进行测量、则更有可能是我们可以调试的器件的测量设置或配置问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我一段时间没有听到您的声音、因此我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此、请随意回复此主题或发布新问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、虽然我们实际上没有得到接近140nA 的值、但我们找到了一种权变措施。 我们不会进入睡眠模式、而是关闭传感器、无论如何、感谢您的支持。