This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:IWR 6843

Guru**** 2557840 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/851788/iwr6843-iwr-6843

器件型号:IWR6843

您好!

   芯片的输出阻抗是多少(iwr6843)? 芯片引脚的相位似乎不一致、是什么导致了这种现象? ery 天线的相位 是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我已要求专家对此进行研究、我们应该在接下来的几天为您提供答案。

     

    谢谢、

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      请在此处提供上述问题的背景信息吗?

    您正在寻找哪个焊球的输出阻抗?  

    您是否有一些测量结果、能否提供更多详细信息、例如设置信息、使用的 EVM/定制硬件、使用的 SDK/mmWave Studio。   

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您可以回复上述请求吗?  

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家:

     问题: 我想知道通道不一致的原因。  

      不同芯片和不同芯片通道的测试一致性不好、

    振幅和相位非常不同、振幅变化范围为15dB。

     我所做的:通过测试确认天线是否正常,  

                     芯片工作正常

    我怀疑问题可能出现在哪里:

      1、通道不一致是由芯片;引起的

      芯片和天线;之间的阻抗不匹配导致的2、通道不一致

    我想知道的内容:

      1、如何测试和筛选芯片,以及是否提供芯片测试和筛选方法;

      2 μ s、芯片引脚的阻抗测试报告;

      3、外部40m 晶体振荡器引入的噪声、振荡器相位噪声和杂散会不会? 如果有噪声、振荡器相位噪声和杂散、性能是否会受到影响;

      4、 是否需要注意芯片焊接? SMT 芯片的回流焊会影响其;

      5、芯片引脚连接中应注意的事项以及如何确保一致性;

    感谢您的关注并希望您能提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家:

     问题: 我想知道通道不一致的原因。  

      不同芯片和不同芯片通道的测试一致性不好、

    振幅和相位非常不同、振幅变化范围为15dB。

     我所做的:通过测试确认天线是否正常,  

                     芯片工作正常

    我怀疑问题可能出现在哪里:

      1、通道不一致是由芯片;引起的

      芯片和天线;之间的阻抗不匹配导致的2、通道不一致

    我想知道的内容:

      1、如何测试和筛选芯片,以及是否提供芯片测试和筛选方法;

      2 μ s、芯片引脚的阻抗测试报告;

      3、外部40m 晶体振荡器引入的噪声、振荡器相位噪声和杂散会不会? 如果有噪声、振荡器相位噪声和杂散、性能是否会受到影响;

      4、 是否需要注意芯片焊接? SMT 芯片的回流焊会影响其;

      5、芯片引脚连接中应注意的事项以及如何确保一致性;

    感谢您的关注并希望您能提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      以上观察结果是在 TI EVM 还是定制硬件上?  

    此外、您是否使用了 TI 工具(mmWave Studio、mmWave SDK)或自定义 MATLAB /嵌入式系统代码?  

    如果您已经设计了客户硬件、我们需要回顾设计的各个方面(PCB、基板、射频过渡到 PCB、电源设计、时钟、天线、制造工艺、 等)

     对于雷达传感器射频 PCB 设计、在设计、材料选择、制造步骤等过程中需要谨慎制造和验证。  

    您可以参阅以下应用手册。

    http://www.ti.com/lit/an/spracg5/spracg5.pdf

    电源设计(需要考虑电源噪声、滤波要求)您也可以参阅  电源管理优化-低成本 LC 滤波器解决方案 应用手册 http://www.ti.com/lit/pdf/swra577  

     和电源设计的更多信息、请访问 http://www.ti.com/lit/zip/swrr164

    您可以参考:在 E2E 主题下面有关基板选择流程和天线设计指南的内容。  

    https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/p/762323/2829124#2829124

    1) 1)对于器件筛选过程、您可以参阅以下 E2E 帖子。  

    https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/p/783774/2929748#2929748

    2) 2)射频引脚在封装边缘的阻抗匹配为50欧姆(50欧姆参考平面在封装边缘)

    • 发送器(S11)匹配:<-10dB
    • 接收器匹配(S11):<-10dB

    3) 40 MHz 在电路板上使用晶体、是的、我们需要遵循如下所示的特定时钟规格要求。 此外、如果您使用外部时钟、则必须遵循相位噪声要求、因为这将用作 PLL/合成器的参考时钟。  

    4) 4)是的、对于 SMT 芯片的回流焊、您需要遵循建议的指导原则。  

    下面是焊锡膏的建议回流焊曲线。  

    5) 5)和6) 有关更多详细信息、请参阅以下链接中的"覆晶球栅阵列封装参考指南"。

    http://www.ti.com/lit/ug/spru811a/spru811a.pdf

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.