This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK-ODS:我想用不同版本的芯片将 IWR6843ISK-ODS 交换为 IWR6843ISK-ODS。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK-ODS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/850319/iwr6843isk-ods-i-want-to-exchange-the-iwr6843isk-ods-for-the-iwr6843isk-ods-with-different-versions-of-chips

器件型号:IWR6843ISK-ODS

我在 一周前购买了 IWR6843ISK-ODS、就像下面的照片一样。 但该 EVM 的芯片版本是 ES 2.0。

我想购买 具有芯片版本 ES 1.0的 IWR6843ISK-ODS。 因此、我要将 IWR6843ISK-ODS 与 包含 ES 1.0版芯片的 IWR6843ISK-ODS 交换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    您希望使用 ES1而不是 ES2、有什么具体原因吗?  ES2是最新、最优秀的产品、ES1不再可供购买。

    BR、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles。

    ES2必须使用 mmWave Studio 2.1。 但是、在我的配置中、DCA1000未连接到 mmWave Studio 2.1。 另一方面、DCA1000使用 ES1和 mmWave Studio 2.0与 mmWave Studio 2.0连接良好。 所以、我需要进行交换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能不能说明您在使用 mmWave Studio 2.1将 ES2.0与 DCA1000结合使用以进行原始数据采集时遇到了困难?

    ES2.0确实支持使用 DCA1000和 mmWave Studio 进行 ADC 数据采集。

    Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设您能够解决此问题、并将关闭该主题。 如果您仍需要帮助或发布新帖子、请回复。

    此致、

    查尔斯·奥