This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP-01012:TIDEP-01012

Guru**** 2553780 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-01012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/848618/tidep-01012-tidep-01012

器件型号:TIDEP-01012

大家好、TI 专家!

如本文档《使用级联毫米波传感器的成像雷达参考设计》中所述、通过使用文档参数测量速度、速度扩展算法可达到113km/h。 我是否可以问如何做? TDM_MIMO? 是否有任何相关信息可供参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     :  

     雷达 SDK 开箱即用演示中包含 V-max 扩展的实现示例。  http://www.ti.com/tool/MMWAVE-SDK。这不直接适用于级联 TDMA MIMO 帧、但可用于帮助您入门。  

    请告诉我、这是否能解答您对此主题的疑问。

    谢谢、

    -Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy

     这不是我的意思、对于 TIDEP-01012、tdm-MIMO 系统用于通过设置正常波形参数进行目标速度检测。 如何使用速度扩展算法将最大非模糊速度扩展到两倍?速度扩展算法是否有任何介绍?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     :  

    我们在任何地方都没有发布精确级联的 TDMA-MIMO 速度扩展的确切来源。  

    在 e2e 中搜索时、我发现这篇几年前发布的文章展示了一些通用算法和论文: https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/595633?IWR1443-How-to-extend-unambiguous-maximum-velocity-of-mmWave-sensor 

    请告诉我这是否有帮助。  

    谢谢、

    -Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Randy,

    我已经看到了上面的链接中提到的速度扩展方法。 我想知道是否还有其他算法;对于 使用级联毫米波传感器参考设计的成像雷达文档、第19页第3.4.1.3章最后一段的原始内容 如下: 最大速度扩展和相位补偿的详细信息将在单独的部分中讨论。 我想知道在哪里  可以找到最大速度扩展的具体细节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     :  

    我在第3.4.1.3节中看到了这一点。 让我检查一下、然后返回给您。 如果我们确实包含了更多信息、我认为这与 SDK OOB 中提供的 v-max 扩展示例或上述参考 e2e 文章没有明显不同。  

    谢谢、

    -Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     :  

    我与成像雷达 TI 设计中该部分的作者进行了联系。 有一个待处理的更新、其中包含有关该 v-max 实现的更多信息。 应该很快就会结束。  

    谢谢、

    -Randy