This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:人员计数中的 MATLAB GUI 问题错误

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/851608/iwr1642boost-errors-in-matlab-gui-issue-in-counting-people

器件型号:IWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

我们正在努力完成 AWR1642的人员计数演示、我们遇到了很多问题、现在我们被 GUI 卡在 MATLAB 中进行人员计数、并在照片中将其清除  

第一个问题:MATLAB 错误:

使用 webcamlist 时出错(第20行)
尚未安装用于 USB 网络摄像头的 MATLAB 支持包。 打开加载项
Explorer 安装网络摄像头支持包。
setup>popupWebcam_CreateFcn (第612行)时出错
hObject.String = webcamlist();
Gui_mainfcn 中的错误(第95行)
       feval (varargin{:});
设置错误(第42行)
   Gui_mainfcn (Gui_State、varargin{:});
错误
matlab.graphics.internal.figfile.FigFile/read>@(hObject,eventdata)setup('popupWebcam_CreateFcn',hObject,eventdata,guidata(hObject)
类没有适当的方法、属性或字段'UserData'
' atlab.graphics.GraphicsPlaceholder'。
setup>btnConnect_Callback 时出错(第264行)
controlSerialPort = hUARTPort.UserData.strPort;
Gui_mainfcn 中的错误(第95行)
       feval (varargin{:});
设置错误(第42行)
   Gui_mainfcn (Gui_State、varargin{:});
错误
matlab.graphics.internal.figfile.FigFile/read>@(hObject,eventdata)setup('btnConnect_Callback',hObject,eventdata,guidata(hObject)
使用 uibwait 时出错(第81行)
评估<uicontrol>回调时出错。
类没有适当的方法、属性或字段'UserData'
' atlab.graphics.GraphicsPlaceholder'。
setup>btnConnect_Callback 时出错(第264行)
controlSerialPort = hUARTPort.UserData.strPort;
Gui_mainfcn 中的错误(第95行)
       feval (varargin{:});
设置错误(第42行)
   Gui_mainfcn (Gui_State、varargin{:});
错误
matlab.graphics.internal.figfile.FigFile/read>@(hObject,eventdata)setup('btnConnect_Callback',hObject,eventdata,guidata(hObject)
使用 uibwait 时出错(第81行)
评估<uicontrol>回调时出错。
第二个:使用 GUI 无法检测端口,状态仍然未连接 ,并且 Quickstart 中的 EXEfile 可以通过正确检测端口来工作,但在 MATLAB 内部打开时无法检测端口!!
提前感谢您。  
此致  
Mohamad  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamad、

    请使用68xx 人员计数实验室中的 GUI。 您将无法使用默认线性调频脉冲配置。

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、  

    感谢您的回复。 遗憾的是、这不能解决问题。

    但是、我使用 TeraTerm 来确保 AWR1642接受命令:通过 opeenong 两个终端:一个用于 UART、另一个用于数据端口。 我可以从 UART 的终端写入命令,但在数据终端中看不到任何输出!! "像不可读的单词"。

    请帮助我完成人数统计演示、因为 我们在大学有截止日期。

    此致

    Mohamad  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamad、

    这意味着器件在接收到配置文件后不会启动。 您是使用实验室附带的预编译二进制文件、还是编译您自己的二进制文件? 是否确定 Tera Term 端子连接正确? 是否确定 SOP 引脚设置正确?  

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、

    所有内容均已正确连接、我尝试了预编译的二进制文件、并使用 CCS 生成二进制文件。 SOP 也会被删除。

    您能否向我发送正确的二进制文件以及命令来通过 tera 术语获取数据?

    此致

    Mohamad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamad、

    当您发送1642人员计数实验室附带的默认配置文件时、器件是否会报告 Tera Term 终端中的任何错误? 如果没有错误、您能否在调试模式下运行器件以查看配置期间是否有任何错误?

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、

    我想知道如何 通过 Tera Term 发送默认配置文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamad、

    您可以将配置粘贴到 Tera Term 终端中。  确保每个字符有10毫秒的延迟、每行有100毫秒的延迟。

    此致、

    Justin