This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP451:了解 TMP451

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/852013/tmp451-understanding-tmp451

器件型号:TMP451

您好,

我正在使用 TMP451来监控远程温度。只是想了解将晶体管连接到 D+和 D-引脚将如何帮助确定温度。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bharath、

    有关温度感应的基本信息、请参阅我们的"温度感应工程师指南"。  第1章:简介 "IC 传感器"部分和第2章: 第2.2节"高性能处理器芯片温度 监测"应该能够很好地基本了解远程温度传感器的工作原理。  以下是链接:http://www.ti.com/lit/ml/slyy161/slyy161.pdf。   

    简而言之、远程温度传感器向晶体管施加不同的电流、并测量 VBE 电压的变化。   使用硅带隙的温度相关性公式、可以计算出远程晶体管的温度。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供相关信息。

    根据我的理解、 当放置晶体管的远程位置的温度升高时、基极-发射极压降会增加、这是由 D+和 D-引脚感测到的。是这样吗?

    此外、我想知道什么值决定了 BJT 可以感测的最高温度?

    提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bharath、

    更具体地说、当晶体管的温度升高时 、基极-发射极电压的变化将增加、这将由 D+和 D-引脚感测。  

    用于计算 BJT 温度的公式来自常见半导体 BJT 的预期行为。  如果一个 BJT 从这个预期行为漂移、这个等式将不会长时间保持为真、并且温度将很难确定。  TMP451还具有需要遵循的规格限制、可在数据表的电气特性表中找到这些限制。   

    谢谢、