This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:OSX 上的 Uniflash

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/848962/iwr6843-uniflash-on-osx

器件型号:IWR6843
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我使用 Uniflash 通过串行接口将 FW 刷写到 IWR6843板中。 在 Windows 和 Linux 上一切都正常、但 OSX 上的 Uniflash 不支持毫米波器件。 我在文件中看到,这种支持计划在将来提供。 我的问题:

1) 1)此支持是否有 ETA?

2) 2)是否有我可以尝试使用的测试版/早期版本?

3) 3)是否有其他方法在 OSX 上刷写 IWR6843?  

谢谢、此致、

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将向 Uniflash 团队重新发布此问题。 他们应该在支持时间表上有答案。 有一个可能有用的 uniflash CLI、我不太确定。

    BR、

    查尔斯·奥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    我们仍在研究这个问题、您在这里看到了问题吗?

    谢谢、

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco、

    针对 OSX 上毫米波器件的 Uniflash 支持计划在未来几天内推出。  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    很棒的消息! 我将尽快报告测试情况。

    谢谢、

    Marco