This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:在 mmWave Studio 中访问 AWR1843BOOST + DCA1000EVM 时出现问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/849055/awr1843boost-issues-accessing-the-awr1843boost-dca1000evm-by-mmwave-studio

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM

大家好、

我尝试通过 mmWave Studio 的 RadarAPI 连接到安装在 DCA1000EVM 板上的 AWR1843BOOST,以便将数据捕获到二进制文件中。

DCA1000培训视频(https://training.ti.com/dca1000-training-video)显示了所需的不同步骤。 但是、在我的情况下、第二步它已经失败:RS232操作连接(2)。

我的测试设置在 Windows 7 (6.1.7601 Service Pack 1)上运行、虚拟 COM 端口已安装并被正确识别:

mmWave Studio 显示“FTDI Connectivity Status:Connected”(FTDI 连接状态:已连接):

硬件设置如下所示(在哪里可以找到 AWR1843BOOST 板上 SOP0至 SOP2的正确开关位置?):

谢谢、致以诚挚的问候

Christian

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    SOP0和 SOP1应设置为 ON。 您当前的配置将 SOP0和 SOP2设置为 ON 位置。 这会将器件设置为刷写模式。 mmWave Studio 无法连接、因为引导加载程序希望用户将映像写入闪存。

    请更新 SOP 配置、您应该能够继续。

    此致、
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    非常感谢。 将 SOP 跳线放置到  [SOP0:ON、SOP1:ON、SOP2:OFF]可解决此问题。

    此致、
    Christian