This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR6843:IWR6843中 LVDS 的性质..

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, DCA1000EVM, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/847962/ccs-iwr6843-nature-of-lvds-in-iwr6843

器件型号:IWR6843
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVMAWR1243

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的社区:

我们非常感兴趣的是使用使用 IWR6843来处理其信号的微处理器来开发一些应用。 尽管如此、我还未建立任何有关芯片中 LVDS 通道特性的详细参考

我想知道 IWR6843上是否有 LVDS 的文档、以了解:

1.-在具有 LVDS 的 IWR6843中调试时、每个通道的预期结果是什么

2.-如何通过对这些线路进行编程来访问以从芯片获取信号(寄存器、编程文档等)。

3.-这些信号是否可用于从 DSP 获取处理值? 或 DSP 处理的值只能通过 UART 访问?

我需要澄清一点、我们希望在不使用 DCA1000EVM 的情况下直接使用 IWR6843、因为我们有自己的处理器、并且需要一个非常小的空间选项。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omar、

    我已要求专家对此进行研究、我们应该在接下来的几天为您提供答案。

     

    谢谢、

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omar、

       LVDS 用作从毫米波传感器捕获原始 ADC 数据的调试接口。  

    在较高层次上,要了解数据流,您可以参阅 AWR1xxx 数据路径编程人员指南 应用手册(http://www.ti.com/lit/an/swra555/swra555.pdf)  

    第4.1.4节提供了 LVDS 配置。  这是为 AWR1243/XWR1443/XWR1642编写的、但也很好地理解了 IWR6843。  

    我们的毫米波 SDK 还支持通过 LVDS 接口发布数据的 API。 您可以参阅毫米波 SDK 用户指南。  

    您可以在以下 SDK 用户指南中找到 mmWave llink API 和文档。  

    您可以从下面的 SDK 文档链接中找到更多信息:

    文件://C:/ti/mmwave_sdk_03_xx_xx_xx/packages/ti/demo/xwr68xx/mmw/docs/doxygen/html/index.html

    LVDS 接口的时序规格可在数据表 第5.10.4节下找到  

    如上述数据路径编程人员指南中所述、LVDS 接口可在数据路径上提供大量可编程性、请参阅  

     技术参考手册14.3 LVDS 章节中的详细信息(包括寄存器定义)。  

    http://www.ti.com/lit/ug/swru522d/swru522d.pdf 

    在接收器端、要解释 LVDS 数据的格式、您可以参阅以下应用手册(这也包括参考 Matlab 代码)

    http://www.ti.com/lit/an/swra581b/swra581b.pdf

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答!!