This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5057-Q1:静态电流值大约为 DRV5057

Guru**** 681050 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5057-Q1, DRV5057
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/848876/drv5057-q1-the-quiescent-current-value-about-drv5057

器件型号:DRV5057-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV5057

大家好、

我是否可以知道 DRV5057-Q1的静态电流值? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、郭

    静态电流值(在本例中称为工作电源电流)可在 DRV5057-Q1数据表第5页的顶部找到。 典型值为6mA、最大值为10mA。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    睡眠模式下的静态电流如何? 谢谢。

    此致、
    郭先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、郭

    DRV5057没有睡眠模式。 它在通电时始终处于完全激活状态、并将消耗6-10 mA 的电流。

    此致、

    Ian Williams