This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV425:DRV425

Guru**** 2547550 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/847357/drv425-drv425

器件型号:DRV425

您好!

根据 DRV425的数据表、最大传感器范围为+/-2mT、饱和磁场高于+/-3.6mT。

是否可以使用超过2mT 的磁场(例如2.4mT)进行测量?

下面是计算结果、基于"系统参数计算器"似乎可以。

但为什么会注明"max field:2mT"?  如果用于测量大于2mT 的磁场、会遇到什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    感谢您使用论坛回答您的问题。  答案是肯定的、DRV425的测量值可以超过2mT、但您需要注意您将使用它的电压和温度、因为您可以看到补偿线圈电阻随温度变化并限制您的范围。  此外、VCC 和 Vref 也会更改范围。  计算器是查看这些限制的好地方。  3.6mT 与错误标志被激活相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javier、

    感谢您的快速回复!

    那么2mT~3.6mT 仍然是有效的测量范围?

    您的意思是"3.6mT 与错误标志被激活有关。" ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    DRV425的测量值不能超过2mT、但您需要确保可以根据计算器根据您的条件进行测量。  计算器中有一个选项卡、您可以查看条件范围。

    只要磁场高于约3.6mT、传感器就会饱和、误差变为低电平有效、以提示传感器超出范围。  这是2mT 示例、它是可在数据表中补偿的最大字段。  该值比最大补偿字段高1.6mT。   

    例如、如果您只需要85°C 的温度、并且 Rshunt 为10Ω Ω、并且将使用5V 且基准电压为2.5V 、则室温下的最大补偿场为3.58mT、整个温度范围内的最大补偿场为2.54mT。

    因为错误标志将在室温为3.58mT = 5.18mT 以上1.6mT 时激活、但室温下的最大感应范围为3.58mT。

    在温度范围内、误差标志将在2.54mT = 4.14mT 以上1.6mT 时有效、但在整个温度范围内的最大感应范围为2.54。  我已经包括了计算器的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javier、

    现在我更清楚了。

    下面的计算是基于我身边的极端条件/最坏情况。

    我还有3个问题:

    1."最大补偿场"受 补偿线圈驱动器的栏杆限制、对吧?

    2."饱和错误标志触发电平(直流场)"分别为5.12mT 和4.15mT。 但不是(3.1mT + 1.6mT)和(2.22mT + 1.6mT)、就像您在最后一封邮件中输入的一样?

         "饱和错误标志触发电平(DC 字段)"是否意味着您上一封邮件中的错误标志-"对于错误标志、将在3.58mT = 5.18mT 以上的室1.6mT 处激活、但室温下的最大感应范围为3.58mT。"

    3. 当 "超范围标志永远不会触发" 为"错误"或"警告"时 、或将不会激活。  但为什么呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    1.是的。驱动器受 VDD 和 GND 引脚限制。  另外、请注意您的基准电压不在 VDD 和 GND 之间。  我知道它不多、但一个方向可以获得比另一个方向更大的磁场能力。

    2.您的值是正确的。  我提到的数字与我在 Excel 计算器中的输入参数有关。   

    是饱和错误标志触发器意味着错误标志将激活。

    3.只有差分放大器的输出饱和时,超范围标志才有效。  警告意味着您可能不会使差分放大器饱和、因为您可能会先使磁通门饱和、或在最大程度地增大差分放大器的输入之前使补偿线圈驱动器饱和。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javier、

    问题1和3很清楚。

    但对于问题2、 仍在您的示例中、我 要问的是:"saturation Error Flag trigger level"="最大可补偿字段"+1.6mT?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确的是、它们是不同的。  我使用一些具有补偿驱动能力的保护频带研究了计算结果和"最大补偿场"。  这是因为补偿驱动器无法一直驱动到 VDD 或 GND 并提供0.1V 的保护。   饱和错误标志触发电平 值未使用此保护频带、并在该值中添加了1.7mT。  我必须深入研究这是为什么在计算器中完成的、或者这是为警卫完成的。  我可以进行研究、但我认为这种研究没有用处、原因有两个。

    1. 最大补偿字段将随温度变化。
    2. 饱和错误标志触发器是典型规格、可能会有所不同。  此标志仅用于向用户发出输出电压将无效的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javier、

    是的、我了解"最大可补偿场"以及温度随温度变化的原因、具体取决于以下温度。

    但是、对于"饱和错误标志触发级别"、我的问题是:

    1) 1)当您测量时-"只要磁场高于约3.6mT、传感器就会饱和"。

       那么、我可以说、在您的示例中、应用3.6mT 时错误标志不起作用吗?

    2) 2)错误标志在示例中室温为5.43mT 时起作用?

       仍然、5.34mT≠ 3.58mT + 1.6mT、这是"饱和错误标志触发电平" ≠"最大可补偿场"+1.6mT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)您回答正确。  当2mT 是最大补偿时、我提到了这一点、并阅读了3.6mT 的数据表示例  

    2)计算器使用"过载期间的补偿电流"计算"饱和错误标志触发电平"。  它不是计算器中的"最大补偿字段"。   这是因为预计"最大补偿"字段仍处于线性范围内、您仍然可以获得有效的测量结果。  "过载期间的补偿电流"预计在过载期间具有最大电流。  此外、该计算器使用1.7mT 而不是1.6mT 作为缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javier、

    谢谢、现在已经很清楚了。