主题中讨论的其他器件: TMP451、 TMP461
您好!
我使用 LM86CIM/NOPB 通过芯片集成式热敏二极管测量芯片温度。 在 LM86的数据表中、有两个寄存器以远程温度偏移寄存器(RTOHB 和 RTOLB)命名。 它们的确切含义是什么? 数据表中没有详细说明。 我的理解是、LM86配置了一些默认二极管、如果连接了任何新的遥感二极管、则应重新调整这些二极管。 您是否有关于如何调节 LM86以使用新二极管的应用手册?
谢谢!
Zhipei
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用 LM86CIM/NOPB 通过芯片集成式热敏二极管测量芯片温度。 在 LM86的数据表中、有两个寄存器以远程温度偏移寄存器(RTOHB 和 RTOLB)命名。 它们的确切含义是什么? 数据表中没有详细说明。 我的理解是、LM86配置了一些默认二极管、如果连接了任何新的遥感二极管、则应重新调整这些二极管。 您是否有关于如何调节 LM86以使用新二极管的应用手册?
谢谢!
Zhipei
您好 Zhipei、
数据表的"功能说明"部分以及表11和12介绍了远程温度偏移寄存器(RTOHB 和 RTOLB)。
"两个偏移寄存器(RTOLB 和 RTOHB)可用于补偿非理想性误差。 通过从偏移寄存器中的值减去实际温度读数或向实际温度读数相加来调整报告的远程温度读数。"
有关校准信息、请参阅数据表的"补偿二极管非理想性"部分。
总之 、如果您使用的 BJT 的 N 因子不是1.008、则可以将偏移寄存器作为一阶校准使用、方法是将 LM86将报告的值相加或减。 我们建议使用2N3904或2N3906、因为这些 BJT 的 N 因子接近1.008。
谢谢、
您好!
如果遥感二极管是 PNP 晶体管阵列中的基极发射极、而不是 NPN 类型、如建议的2N3904。 我们是否仍然可以使用 LM86来测量温度? 如果是、是否有提出偏移寄存器值的建议?
从数据表中可以看出、LM86似乎是根据测量的 VBE、选定的 Ibe / is 和非理想因子来测量温度。 对于 Ibe / IS、它应该是 LM86中的固定值。 您能告诉我们的价值是什么? 以及测量过程中的 Ibe / is 比率。
此致、
Zhipei
您好 Zhipei、
是的、您可以使用 PNP 晶体管而不是 NPN 晶体管。 有关晶体管配置、请参阅数据表中的典型应用图;有关二极管配置、请参阅随附的图。 如果使用 N 因数为1.008的 PNP 晶体管、则不应看到任何温度误差、也不应使用偏移寄存器。
如果 N 因子不是1.008、请使用偏移寄存器来计算由不同 N 因子引起的误差。
我们大多数较新的器件、例如 TMP461和 TMP451、都有一个 N 因数校正寄存器、这是我们通常用来校正此误差的寄存器。
由于这是一个较旧的器件、并且没有该寄存器、请尝试使用以下方法:
1.将已知温度强制在远程结所需的温度范围内
2.对远程温度传感器在每个温度点的温度读数进行采样并求平均值
3.如果已知温度和器件的温度读数之间存在任何误差、请使用偏移寄存器将读数产生的误差降至最低
LM86将电流比应用到晶体管以计算温度。 在数据表的公式4中、这是变量"N"。 该算法是专有的、但可以在"温度数字转换器特性"表中找到二极管源极电流。
谢谢、