This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:使用 GUI Composer 时无法连接到电路板

Guru**** 2038710 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/845683/iwr1642boost-impossible-to-connect-to-the-board-when-using-gui-composer

器件型号:IWR1642BOOST

您好、TI 支持团队、  

我将使用 IWR1642BOOST 版本 A  

如果我很理解、这个"旧"电路板版本在 SDK v 1.2和毫米波演示可视化工具 v 2.1.0 (按毫米波组)之前是兼容的。   

当我从 TI 库中单击"mmWave_Demo_Visualizer v 2.1.0 "时、一切都很好。  

GUI 可检测电路板,GUI 面板底部的“连接图标”工作良好:

现在、  

我想根据我的应用修改 GUI 源代码 tu。  

因此、我不直接单击"mmWave_Demo_Visualizer v 2.1.0 "、而是单击"Import to GUI Composer"。

然后,如果我单击“运行 BUTON”,连接图标将消失... 因此,不可能再连接到主板...  

请帮帮我。  

感谢您的支持。  

注意:对于较新版本的毫米波演示可视化工具,问题似乎消失了,但不幸的是,我的“旧版”IWR1642BOOST 不兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我已经要求一位专家对此进行研究、我们应该在本周晚些时候为您提供答案。

     

    谢谢、

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    感谢您的支持。  

    谢谢、

    Sebastien。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastien、

    我刚尝试导入项目、但无法重现您的错误。 您是否能够讨论您在代码级别对 GUI 进行了哪些更改?

    谢谢、

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastien、

    由于我们尚未听到您的声音、我将关闭此主题。 如果您仍有问题、请随时在此处发布或打开新主题!

     

     

    谢谢、

    Akash