This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR6843ISK:找不到收集器补丁和传感器补丁

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/846735/ccs-iwr6843isk-cannot-find-collector-patch-and-sensor-patch

器件型号:IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件:MMWAVEICBOOSTIWR6843

工具/软件:Code Composer Studio

我们目前正在遵循使用毫米波雷达传感器进行人员计数的参考指南(http://www.ti.com/lit/ug/tidued6a/tidued6a.pdf)、位于第3.1.2.4节中、构建固件。 我们正在尝试向收集器和传感器节点应用补丁。 我们已下载 simplelink-cc13x2-26x2 SDK 并导入"collector_cc1352r1lp"和"sensor_cc1352r1lp"项目。 我们搜索了 simplelink SDK 中的文件、但找不到任何不是 c 和头文件的补丁文件。 我们还尝试使用 TIDA 固件文件夹中的文件"0001-mmwave-cc1352-collector.patch"和"0001-mmwave-cc1352-sensor.patch"、但使用这些文件会产生一个错误、表明它们与工程不兼容。 收集器节点和传感器节点的贴片位于何处?

我们将使用 IWR6843和 MMWAVEICBOOST 执行人员计数项目、是否需要该项目的收集器节点?