This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2080EVM:HDC2080EVM

Guru**** 2507615 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2080EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/846939/hdc2080evm-hdc2080evm

器件型号:HDC2080EVM

大家好、团队、  

最近、我使用 GUI 测试了 HDC2080EVM。 但是、经过几次测试、我发现传感器湿度范围介于0%和大约80%之间。 湿度高于80%后、传感器测量值降至0、湿度变为平坦的0后、测量值开始增大。 常见问题、或者传感器可能有问题。

第一幅图显示了百分比高于80且为0的问题。 第二个运行在80%和20%之间、具有良好的跟随、但偏移。

此致、

Petar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petar -  

    我没有看到过这个-它是可重复的吗? 每次@ 80% RH? 如果是这样、我认为 EVM 上的传感器内部存在损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    因此、基本而言、在所有测试期间、每次 RH 高于80%时都会发生这种情况。 关于偏移、它可能与该问题相关 、或者它可能是不同的问题?

    此致、

    Petar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Petar -  

    EVM 可能有问题? 我们能帮您取件或发送替换件、您可以给我看一下吗?

    您可以通过 josh.wyatt@ti.com 向我发送电子邮件、以便我们可以通过交易收货地址帮助解决此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    我将与导师讨论此事、并将尽快通知您。

    此致、

    Petar