This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP422-Q1:原理图审阅

Guru**** 1179940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/845959/tmp422-q1-schematic-review

器件型号:TMP422-Q1

尊敬的团队:

您对此设计是否有进一步的意见?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    因为客户更喜欢使用 NPN 器件、而不是我们的数据表使用 PNP 器件。

    因此、也请查看此内容、不胜感激!

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯文-  

    我们的远程信息处理专家今天出席了会议。 请在明天或星期五对此作出回复。  

    谢谢

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    使用 NPN 是可以的、器件将正确寻址。  原理图看起来不错。  需要注意的一点是、我们已经看到他们使用的二极管具有不同于器件预期的 N 因数、因此可能会看到~1-2C 误差。  这可以通过使用 N 因数校正寄存器进行校正。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您提供相关信息。

    我不确定 N 因数校正是什么意思。

    请对其进行更多解释、不胜感激

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    有关 n 因数校正(1.2.1 N 因数的变化)的信息、请参阅以下应用手册。   

    您还可以参考 TMP42x 数据表的"η 因子校正寄存器"部分、了解有关 n 因子校正寄存器的信息。

    谢谢、