请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843AOPEVM 主题中讨论的其他器件: IWR6843AOP
您好!
我在其中一个论坛上读到、6843未来将不包含 DSP。 鉴于6843AOP 是其扩展、AOP 器件将来是否也会在没有 DSP 的情况下发布? 如果我们使用6843AOP 中的 DSP 进行设计、接下来会有风险吗? 我假设6843AOP 使用封装天线6843进行了重新封装-此假设是否正确?
谢谢
Venkatesh