请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843 主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、
我有 IWR6843ISK ES1.0。 我需要迁移到 ES2.0才能使用工具箱中的实验。 我不理解指南"迁移到 IWR68xx 和 IWR18xx"。
使用 SDK 3.3.0的 iwr6xxx_radarss_rprc.bin 使用 Uniflash 刷写器件就足够了?
我没有 CCS。 实际上、我的 IWR6843ISK ES1.0可以与毫米波演示可视化工具正常配合使用。
谢谢。