This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7201:TDC7201问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200, TDC7201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/584424/tdc7201-tdc7201-question

器件型号:TDC7201
主题中讨论的其他器件:TDC7200

尊敬的所有人:

我对 TDC7201 规范有如下疑问。

请金利迪再次为我们的支票提供您的建议。

感谢你的帮助。

1.对于使用的 Mode1、为什么标准差从800ns 上升到2000ns、如图 22如下所示。

使用模式2时、如果 先有标准偏差与测得的飞行时间波形作为参考、但无法在规格上找到它。

TDC7201 支持不同通道的 TDC1/ TDC2、是否可以为两个通道上的上升/下降设置不同的边沿触发器?  使用不同的边沿触发时、是否存在任何风险问题?

    例如:TDC1设置为启动/停止上升沿、TDC2设置为 星形/停止下降沿、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于模式1、使用振铃振荡器、并且随着计数时间的增加、振荡器升温、这会增加抖动、从而增加标准偏差。 对于大于500ns 的测量、不建议使用模式1。

    2.目前没有显示模式2测量与飞行时间之间的标准偏差的图表。 随着时间的推移、标准偏差保持相对恒定、但受数据表第12页图20所示的输入时钟频率的影响。

    3.您可以将边沿触发器设置为两个通道之间的不同而不会出现任何问题。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、
    我有两个问题、如下所示。
    1.如果将16MHz 振荡器与 TDC7200配合使用、分辨率是否会提高?
    2.如果客户需要在联合收割机模式下从0ns 开始、如何实现它? 它是否需要使用两个 TDC7201 IC 工具?

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我已在您的后续主题中回答了这些问题: e2e.ti.com/.../619488

    此致、