请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HDC1080 您好,
我们在设计中使用 HDC1080传感器。 我们尝试从 i2c 主器件读取温度和湿度值、我们能够读取和写入配置(0x02)、制造商 ID (0xFE)、但我们无法读取温度和湿度寄存器值、 在读取温度/湿度寄存器值时、我们不会从传感器获取 ACK、我们尝试了数据表中提供的器件测量配置(0x3500和0x1500)。 请找到读取温度期间捕获的随附时序。
请告诉我们!!
谢谢
安东尼