This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:ToF 摄像头#39;s LED 驱动器原理图回顾

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/584390/opt8241-cdk-evm-tof-camera-s-led-driver-schematic-review

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

안녕하세요 ć,Subhash Chandra Sadhu

테스트 환경 μ A

- OPT8241-CDK-EVM 키트를 사용하고 IR LED 회로를 사용 중입니다。

- OPT8241-CDK-EVM 내장 레이저 용 펌웨어를 사용하고 펌웨어 수정없이 Voxel SDK 매개 변수 조정。

- OPT8241-CDK-EVM OPT9221 ILLUM_N 신호선 R99 1K 설치됨 R101은 개방형 처리 ILLUM_P 신호를 사용하지 않습니다。

ToF 카메라의 LED 드라이버 회로도 문제 검토

회로 PL7과 ZD1은 LED DRIVER를 사용하지 않고 20V를 별도의 전원으로 사용합니다。 LED는 문제없이 구동됩니다 μ A。

  그러나 LM3429 LED 드라이버를 사용하여 20V를 입력하면 스위칭 잡음이 들리고 IR_LED_OUT 전압이 떨 어집니다。

Subhash Chandra Sadhu 감사합니다e2e.ti.com/.../tof_5F00_sch_5F00_170327.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Minsu、

    您能用英文发布您的查询吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Minsu:

    您是否仍然需要有关审阅原理图的帮助? 如果是、请用英文重新发布问题。 否则、我将关闭此 TT。

    Larry