器件型号:OPT8241-CDK-EVM
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:OPT8241-CDK-EVM
1.在门应用中:
最大距离为2m~5m
>>这可以通过 TI-3DTOF 实现
误差精度:
在我们看来、ToF 的精度不依赖于距离、它应该是毫米级的。对吧?
>>通常为最大范围的1%(不模糊范围)。
3.测距角度:
目前、我们认为 TI 的 ToF 测距物体是"320x240"平面、如果我们理解正确、我们希望知道测距角度。
>>如果按"测距角"表示视场(FOV)、则答案是 FOV 由使用的透镜决定。 您可以选择不同的 FoV 透镜。
通常、对于 ToF 方法、如果物体是一个点、则不会出现角度问题、最需要注意的是刷新频率。
>>您在这里的意思不清楚。 也许您正在比较 ToF 与三角测距?
但如果物体是平面、我们需要测距角度、水平测距角度应超过60度。
4.刷新率:
如第3项所述、您的方案应该是平面范围、因此对刷新率没有其他要求。
但是、如果它的点范围有点大、刷新率应超过每秒1000。
>>对于我们的320x240产品(OPT8241)、帧速率为120fps、对于我们的80x60产品(OPT8320)、帧速率为1000fps
5.
激光安全:根据美国 FDA 关于激光的认证、它是否可以达到安全激光的1级标准。
激光波长。
激光光能。
>>这是可能的;实际上、我们的 OPT8241-CDK 使用激光器、是1类。 您提到的所有参数都是1类认证的因素。
6.光学透镜:
由于接收物体是平面、因此应选择使用哪种透镜?
>>通常是一个具有 F1.1或 F1.2 f 数的 M10透镜。 必须具有良好的相对照度、低失真(非鱼眼);需要 ARC 涂层。
>> CRA < 30度、越低越好。 OPT8320的投影图像区域对角线为1/6"、OPT8241的投影图像区域为1/3"。