This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:TI OPT8241 Tintin:实时数据操作

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/578386/opt8241-cdk-evm-ti-opt8241-tintin-data-manipulation-in-real-time

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

您好!

我想知道是否可以从 OPT8241硬件实时操作点云地图上的数据(在本例中突出显示特定点)。 我使用的是 Ubuntu 14.04、可以使用 VoxelCLI 流式传输数据。 我能否使用 VoxelSDK 库编写代码来实时突出显示点云图中的特定点?

提前感谢。

罗珊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roshan、

    Voxel SDK 主要负责从硬件收集和校准数据。 渲染是 Qt/OpenGL 甚至 OpenCV 等其他软件包的责任。 下面的 Git 存储库包含一些示例应用程序、这些应用程序使用 OpenCV 在振幅和深度图上叠加图形、例如轮廓/轮廓。

    github.com/.../DemoApplications

    Larry